Other Parts Discussed in Thread: BQ76925, BQ76930
大神们好,我现在的情况是这样的:可以断定是芯片坏了。因为同样的电路,同样的程序,测出第五片电池电压不对,然后换一个芯片就好了,正常了。但是什么情况会造成芯片损坏呢?而且坏了4片芯片了,,都是第五片电池电压不对。请大神指导。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
关于该款芯片,有以下几个问题需要请教:
1、关于电池包壳插入的次数,是不是电池包只有有限的次数可以插入,当插入的次数增加时,芯片是否会损坏?
2、如果在不进行电量平衡状态下,Cell1...Cell6,会不会有电流流入芯片?
3、LDO旁路FET是否可用来给单片机stm32供电?
4、关于Cell Voltage Sense Circuits,即每片电池电压输入部分的电路包括使用有什么要注意的地方?
5、每片电池输入端口增加稳压管方式过压,推荐电路中稳压管稳压30V,是不是有点大?如果可以更换,有什么稳压可以推荐?
6、BQ76925这款芯片性能是否还可以,是否一般情况下不会出现芯片检测电压错误的状况?我们在使用过程中,只有开始时,电压是正确的,使用一周后,有一片
电池的电压不正确,始终找不到原因,怀疑是芯片性能的原因?
7、为什么电池包接入的顺序,需要从地线,cell1 ,cell2,,,cell6按顺序连接?(芯片手册中并没有注明!)
8、在进行电池电压平衡的时候需要注意什么问题?还请提示。
1. 和次数没有关系,多次插拔出现尖峰概率更大,更有可能会损坏
2. 正常采集电压的时候,会有很小的输入电流,参考datasheet
3. 可以,但是需要注意如果bq76925进入sleep 模式,3.3V会消失
4. 在输入端增加5.6v稳压管
5.是哪个推荐电路?30V一般是在BAT+对地之间加
6. 如何不正确?是VOUT输出口的电压不对么?性能不会有问题,以量产
7. 这个是通常都会这样做的,bq76925 没有做特别的随机插入保护
8. 平衡时,相邻的电芯不能同时均衡。
另外,可以选择bq76930,可以提供更简单的设计。