Other Parts Discussed in Thread: BQ24170
自己画的BQ24170测试板,调试了快一个星期了,还是没调通。急!
电路设计的是为两节锂电池充电,输出应该是8.4V。
设计低压保护和过压保护电压分别为5.5V,17.6V。
按照芯片手册上说的输出开启条件测试了芯片某些管脚电压,
1.Pin ISET脚电压389mV,>120mV
2.Pin AVCC 电压为12V,
3.V(ACVV)>V(SRN)
4.OVPSET=1.03V
5.TS=1.95V
问题:1. 输入电压为12V时,输出为0.82V,STAT灯一直在闪;
2.输入电压为9.5V时,输出为8.34V,STAT灯一直常亮(此时输出端未接电池),
输出电感L1一直“吱吱”的响,此时用万用表测试SW端输出波形非常乱。波形图如下图所示;

如果继续上电五分钟左右,BQ24170芯片开始发热,然后就输出短路,芯片烧毁。
附上我的电路原理图,求高手分析下电路哪里出问题了?有些器件不是按照芯片手册推荐的使用的,