最近使用LMR14030设计DC-DC电路,现在遇到的问题是这样的。总共制作了十个样件,设计参照官方给的参照电路,芯片外围电路符合设计,输出设定5.3V。在测试突然发现有一个输出在7到9V波动(不带载),用示波器观察,可观察到输出电压是周期性的斩波,已经可以断定是芯片损坏,但芯片损坏原因不知,请大牛解答,谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
失效后电感两侧的波形
Hi
芯片在阻抗上有没有异常,感觉应该是焊接上的问题。
li guanghui 说:我用电子负载恒定3A电流测试时电感发热严重,电感用的是3R3uH按照参考设计画的的电路
你好,
选用的电感的额定电流和饱和电流是多少?
输入电压两种适配器的电压19v和12.6v锂电池在充电时19v给负载供电,拔掉适配器时电池自动切换给负载供电,负载就是上面说的电源这块,那个5v3A那个选的电感小不
这是因为你的测试点和你的输出电压反馈点之间存在距离,所以在大电流条件下会出现压降,如果你的后级负载对输出电压的精度要求很高,建议你将反馈点连接到后级负载的输入点
现在长时间工作,可能是温度高的原因,输出电压降到4.88再经过中间10cm连接线到负载才4.4v,该怎么解决啊
多股线并联,分担电流。或者选择电阻电感且载流能力强的导线
输入15v,输出5v电压1.8A,我带了一个电阻负载,测得效率才80%,这是怎么回事
你的测量点的位置正确么?输入输出电压的测量点要在输入输出电容处
你的输出反馈线和SW节点靠得太近了,容易被干扰,重载下更加严重。
尝试用长导线来代替反馈线,并远离电感,避免干扰
我把反馈接到输出没问题吧,就是离的 太近了,画图时距离离多远啊,
反馈电阻靠近芯片引脚就可以,引线长短关系不大,只要不受干扰就可以
放到远离电感的另一边即可,你可以参考EVM的布板