Other Parts Discussed in Thread: TPS54060, OPA656
专家您好,
请问将两节电池(普通干电池或者蓄电池)串联起来,将中间点作为公共地,这样得到相应的正负电压,想请问这样的方案会不会带来不好的问题?
如果这个方案和DC-DC模块得到的负电压相比,有没有优势?如利用tps54060得到的正负电压。如果直接利用电池串联可以得到相应的正负电压,那么这样的电路
结构和性能相对来说应该是可以的,特别是电源噪声方面,应该比利用DC-DC得到的要好的多了吧?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
谢谢指点!还有几点疑问
1、如果是在其后分别加LDO(正负电压)稳压,是否能够降低电源纹波?
2、DC/DC方式属于开关稳压器,dcdc产生的噪声很大,我使用金升阳的dcdc时发现率频大概几百khz,引起了地的噪声增加很多,再一个是DC-DC设计难度较高,所以我去年为了做实验就直接用蓄电池加线性稳压模块直接干了。您所说的直接使用蓄电池不如DCDC方式,是否是建立在使用DC模块有一定的经验的基础上?
3、对于12V的输入,输出为5V,直接用线性稳压芯片(如UA7805或者7905等等),7V的压差是不是太大了,有没有必要先将12V稳压到8V 或者9V,然后再进行下一级稳压?
将12V的输入稳压到5V,利用LDO 比常规的 线性稳压模块是否有优势?
这里主要考虑散热和能量浪费损失的问题,麻烦解答!
4、本来是想用单电源给运放供电的,一方面是性能会打折扣,另一方面觉得老是回避设计难点也不好,乘此机会把电源设计好好学习下。
以前对电源不是很重视,吃过亏后现在才想起好好设计,现在设计时有太多疑问,自己也在学习,同时也在此咨询,非常感谢这几天的耐心及时的回答!
zhidong,
1、LDO相比于DC/DC,其输出电压的纹波还是比较小的,对于需要给精确器件供电,一般都使用LDO。
2、金升阳做的都是DC/DC电源模块,一般功率都较大。对于你的应用可以直接使用一些DC/DC的IC来搭建,TI的器件都有相应的参考电路及用户指南,按照原理图及手册,在外围器件选型及布板注意些,一般不是专门的电源工程师都可做出来的。
3、建于12V输入,5V输出,如果在不用考虑电源效率,可以使用7805这类的器件,但这类器件在大电流下一般都需要加散热片,其效率还是不如DC/DC。LDO比常规的三端调整器的优势在于:输入输出的压差更小,效率更高, PSRR等更高。目前有很多的低压差LDO的价格也很低,7805等器件使用越来越少。
4、对于你之前说的这是给OPA656供电,使用单电源供电并不会使性能打折扣,相反有一些优势,详见OPA656的数据手册的POWER-SUPPLY CONSIDERATIONS。