This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ25601: 关于锂电池充电ic的选型问题

Part Number: BQ25601
Other Parts Discussed in Thread: BQ24196

尊敬的Ti电源管理工程团队:

我在选择贵公司锂电池充电ic方面遇到了一些困难(因为有太多的features且我需要控制成本),请问贵公司是否有符合以下要求(能控制成本)的锂电池充电ic:

1.消费级ic

2.锂/聚合物电池,1串即可,充电电流大于1A

3.输入电压大于10V,且支持USB的5V

4.不使用DSBGA封装

5.携带powerpath功能(I2C接口)和开关使能

贵公司的大多数芯片具有上述功能,但是集成了许多预期无关的功能,导致成本上升,请问是否有更经济的选择?谢谢!

2026.3.12 right-trianglr@outlook.com