This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
12V输入3.3V输出
电感温度多高?
告知所测试得到输出纹波电压的数据
空载状况下,电感的温度就很高吗?
是的,手已经放不上去了
Billy,
可以先看看论坛里这个相关的帖子,看能不能帮忙解决这个问题,温度过高的情况,可用红外测温仪或热成像仪测量下温度。
www.deyisupport.com/.../10084.aspx
www.deyisupport.com/.../7093.aspx
仔细检查电感外表是否磁芯有破损?
当前是否进行带载测试,最好用示波器看看输出波形
可以将电感拆下,测试电感是否正常,做好是用示波器测试各个重要点的波形,确认有无问题
根据这个帖子这种情况似乎输出正常,空载的功耗在1W左右,和page9的图差不多,温度用红外温度计大概照了下在65°左右