Part Number: TPS566242
VDD_5V0是供给外部编码器的电源,运行时平均电流1A左右,线长1米,使用7根AWG32做电源正,7根AWG32做电源负。
故障出线3次,第一次第二次都是12V对地短路,VCC_5V3对地短路,拆下TPS566242用万用表测量其1、2脚、3脚相互短路。第三次故障是VCC_5V3对地短路,拆下TPS566242用万用表测量其2脚、3脚相互短路。
焊接新的芯片后输出正常,将VDD_5V0接入电子负载,负载电流设置为3A,运行1小时无故障,TPS566242温度稳定在83度,LDO温度稳定在92度。
请问故障原因是什么?是MOS管击穿吗?是因为没有体二极管导致的吗?可以采取什么措施避免故障?