本来BQ24617芯片输出电压是通过电阻分压形式来调节的,
现在的设计中,使用的是单片机用DA输出一个电压到FB的接地电阻那里,具体电路图如下
调节单片机的DA输出,就可以调整BQ24617 的输出电压,
现在问题来了,10位DA输出的电压非常精确,分辨率到1mV,
但是pin VFB 那里的电压一直在几mV波动,最终导致芯片输出电压也一直在20mV左右波动,
去掉反馈线路上的电阻Cff(22pF) 后,电压波动范围变小一点,在10mV左右波动,
由于锂电池充电的时候对输出电压的精度要求非常高,所以需要克服输出电压波动的问题,
大家有没有碰到这样的情况?希望高手指教,谢谢!