This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TIDA-01606: 咨询 TIDA-01606 中 PFC 电感的磁芯材料和气隙形式

Part Number: TIDA-01606

您好:

我在参考 TIDA-01606 的 PFC 设计时,注意到其中 PFC 电感为 Bourns 定制件,公开资料中给出了 160uH、30A @ 30% inductance drop 等参数。
不过我没有找到该电感磁芯材料的明确说明,想请教一下:

  1. 这颗 PFC 电感的磁芯材料是什么?是铁氧体还是磁粉芯?
  2. 该电感是否开气隙?如果有,是离散气隙还是分布气隙?
  3. 是否有该电感的 L-I 曲线,或者推荐连续工作电流范围?

因为我在做高过载能力的三相 PFC 设计,电感随电流变化会影响控制环路和 dq 解耦参数,所以希望了解得更准确一些。

感谢!