您好,
请教一下类似于TPS65251这样的集成多路输出的开关电源芯片如何确定每路能承载的最大功率及整芯片的最大功率?可以使用TPS65251实现BUCK1输出5V1.5A,BUCK2 5V1.3A BUCK 3.3V 1.2A 这样的需求吗,感觉这个芯片支撑不了这么大功耗。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,
主要是热的问题。
常温下完全可以支持你的应用,如果是有高温应用就要重新选择散热更好的设计。
建议你用TPS65261这个芯片,功能一样,更容易布板。
Hi Jerry,
谢谢你的及时回复。
整机工作的温度范围是-33~+55,PCB将会被锁定到铝壳上以增强散热效果。
所以按你的解释,这类芯片如果要确定它的最大承受功率,主要是靠计算热阻来确定?