Part Number: TPS25983
Other Parts Discussed in Thread: TPS25984
测试发现TPS25983启动异常。
发现该芯片具有SOA保护,但是规格书没有说明。
我需要电流/时间/电压的曲线图,或者关系式。用于计算。
很高兴你的回复。
链接中介绍了EFUSE的SOA。并表示该曲线由功率、电流、热阻、过压组成。我可以通过TPS25983的规格书大致绘制出曲线。
实际测试时,在并未触发到手册中已描述的过流,过温,过压,但是依然发生了保护。通过不同的配置参数和负载条件,我推测芯片具有其他的保护方式。
我大胆猜测是UI乘积或者UI乘积对T的积分。手册并没有给出改参数。
例如:在TPS25984中给出了:FET SOA:10W√s
我需要帮我确认TPS25983是否其他的保护(未在手册中列出的),例如上述的10W√s 。如果有请给出参数。但是我更期望的是能给出完整的U-I-T的保护限制图。