我现在正在使用BQ28Z610这款芯片,现在在循环学习这一块遇到了些问题。
1、我现在可以学习到0x06,不知道是不是已经可以了?或者是往后继续按照之前学习到0x06的方式再进行一次充放电,学习到0x0e。
2、另外在芯片手册上我看到有一个FAST QMAX UPDATE说是只有当update status 为0x06时才能使能。不知道需不需要在update status为0x06之后,改为FAST QMAX UPDATE模式,学习到0x0e。
3、学习期间放电过程RX位有时不为1,是否是chem id选择不合适。