Original question:
LM5156: LM5156BIAS电压问题
Part Number: LM5155
LM5155 从14~28V升压到32V 8A,官网生成的原来图没有给出M1的规格型号,这颗料该怎么选择?
您好,
已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。
可以用产品页面最下面的WEBENCH生成具体电路图,里面有详细的BOM表。
耐压60V应该够了,电流也得大于50A
你可能理解错了,想要什么样的电路,就用WEBENCH输入相应参数,然后回生成详细的电路图,包括BOM表等,里面会有各元件的详细参数