想用TPS61165可以驱动非白光的LED吗 驱动多个LED 可以将LED先并联再串联来增加LED个数吗
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
可以,需要注意的是。TPS61165是个boost,因此要让输出的灯串起来的电压超过输入电压就可以。比如,输入5V,输出灯串起来导通电压可以达到6V以上。
Hi
我有个疑问,不同LED, 先并再串联。
并联的时候Vf不同,不受影响吗?
还是要保证并联电压一致,不然就失去控制电流的意义。一般不同颜色灯,同电流时亮度肯定有差异,一般不推荐混搭。只是非这么用,也不是不行,注意不违背DC-DC的基本工作原理就行。
LED并联,需要注意保证LED的一致性(部分厂商是通过筛选来做到),否则会带来电流匹配的问题。