Other Parts Discussed in Thread: BQ24193
sir ,请教个问题
Vbus 不做升压输出,只做外电输入(12V),Vsys 接负载,负载功率不大,启动也就100mA以下
经测试: 1、Vbus不接,Vsys输出电压与Vbat 相同
2、Vbus接入,有二种情况,一种,Vsys>Vbat Vsys输出3.69V(此时Vbat=3.4V) 二种 Vsys<Vbat Vsys输出等于Vbat(此时Vbat=4.2V)
问题:
1、以上测试符合BQ24193的设计原则?
2、Vsys 输出电压 与 Vbus Vbat 什么关系?
麻烦sir 解答,谢谢