Other Parts Discussed in Thread: BQ24296
大家好!我现在使用TI BQ24296为一颗3200mA的锂电池充电,座EMC测试时fail,主要超标频段集中在200MHz到300MHz之间,超标的频点间隔大概是1.46MHz,也就是BQ24296的开关频率,请问有什么办法可以解决这个问题吗?谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: BQ24296
大家好!我现在使用TI BQ24296为一颗3200mA的锂电池充电,座EMC测试时fail,主要超标频段集中在200MHz到300MHz之间,超标的频点间隔大概是1.46MHz,也就是BQ24296的开关频率,请问有什么办法可以解决这个问题吗?谢谢!
谢谢指导!
输入端有预留两颗0805的0欧姆电阻,可以换成磁珠,输入输出端再加一些电容也是有空间的。
Layout方面的话,四层板,IC的输出电感,输出电容在第二层有完整的参考地,输出电感和电容以及IC彼此靠的很近,但是缺陷是IC下方只有在靠近输出电感那边的一半在第二层有参考地,而且最重要的是输入电容的地没有和输出电感以及输出电容下方的地连接起来,输入电容的地走到第四层,然后绕了一圈才与输出电容的地相连,请问这里是不是问题比较大?
然后基于现在这种情况,除了在输入端加磁珠之外时候还有什么办法可以改善EMC?
谢谢!