This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS61202 降压模式

Other Parts Discussed in Thread: TPS61202

尊敬的TI的工程师:您好!

我有一些困惑的地方需要向您请教,关于TPS61202.

在以下链接:www.ti.com.cn/.../TPS61202

说TPS61202是具有降压模式的升压转换器。

我想问一下:

1、什么是具有降压功能的升压转换器呢?是不是它同时具有升压和降压功能呢?

2、此链接里面提到“1.8V 至 5.5V 固定和可调输出电压选项”,可是参数表格里面提到输出的最大最小值都是5V,我这里有点糊涂。

小弟是菜鸟一只,谢谢各位!

  • 我是这样理解的,首先这个一个升压变换器,但是当输入电压高于输出电压的时候,仍可以得到稳定的输出电压,这个时候就类似降压工作,所以标题就是具有降压模式的升压变换器。

    61200的最大输出电压是5.5V,是可调的,61201及61202是固定输出的,分别是3.3及5V.估计你看的是61202的技术规格书。所以最大及最小输出都是5V。

  • Hi,

      稍微补充一下第一个问题, TPS61202是一个可以工作在升压和降压两种模式的芯片。当输入小于输出,芯片处于boost模式; 当输入大于输出,芯片会自动切换为降压模式,但注意的是在降压模式的时候,电路并非处于开关状态,而是类似于线性电源的方式。因此这个时候效率会降低,发热会变大。谢谢~

    Regards,

    Patrick