This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ28Z610 过温不能保护,过流、短路保护不能自动自动恢复

Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQ40Z50-R1


1,如图,放电电流1A,我把NTC加热到100度,虽然OT已经位已经亮了,负载还是继续放电,settings里面的protectionB里面OTD ,OTC默认的是开启状态,放电温度保护设置的是70度,为什么不能保护板,这是咋回事?
2,我测试过流跟短路保护后,断开负载,DSG的MOS不能打开,只有充电才能激活。是我哪里设置有问题吗?
3,BQ28Z610 这个芯片是不是好像没有NON-REMOVABLE mode这个选项,是这样的吗?

  • 1 过温保护的触发需要满足下面的设置,你可以看下你的设置有没有问题

  • 温度保护的我自己查到原因了,OTFET没有打开。 默认的是关闭的。

    虽然是我的问题,但是我觉得很奇怪,既然这个芯片以及设置了protection A B C D,里面包含了温度各种保护的使能选择,还要在FET options那里设置过问知否需要开关充放电MOS, 使能过温保护跟开启MOS是否相应过温保护这2个条件缺一个都不能关断MOS,那么我在想,这两步是不是有个多余的呢?像我遇到的这次情况,光能过温报警,不能切断MOS,对不熟悉这个芯片的人来说,真的是没必要的麻烦。TI的芯片参数太开放了。

  • 这是因为有些客户希望过温的时候也能够放电,所以我们的设置里面把这个功能留给客户自己来设置。

    关于过流和短路,还请检查下你是否触发了欠压保护,然后你有没有设置欠压保护必须充电器插入释放。

  • 恩,明白,客户又各种奇葩要求。

    过流跟短路保护恢复问题 大概是这样的:

    我短路一下输出,再马上断开,是能恢复的,如果长时间短路(几秒钟),就不行。不知道触发了什么报警。

  • 你可以检查一下safety status或者PF status两个寄存器的状态看发生了什么保护。

  • 我模拟了正常的过流保护,确定了是发生了OCD保护,但是不能自己恢复。不知道怎么回事

  • 我知道了,这个芯片的过流充 跟放电 保护 恢复除了有时间限定,还有电流限定。 两个条件必须达到才可以。 比如OCD恢复,除了断开负载,延时2S,默认的还要充电大于200mA 时才能 恢复。  BQ40Z50-R1 里面就没有这个设置,所以搞这个芯片时,没注意 跳过去了。 很无语,希望其他的人引以为戒。

  • 对的,默认的是一个反方向的电流来进行恢复,如果不希望这样子,可以把这个电流值修改为0。