本人现用UCC28700作IGBT驱动用隔离电源(参考了TIDA-00182设计),输入24V,输出暂时只接了15V
问题描述:片子在输出3个脉冲后一直重启;VS端没有超过4.05V的电压;空载或加负载时CS端有尖峰存在,在CS端或在电流检测电阻Rcs加1000p接地电容后也没有改善,本人认为是CS的尖峰导致了片子检测到了过流所以重启。请问应如何解决呢?谢谢
变压器参数: Np:Ns:Na = 24:16:15
Lp = 60.67uH
图1 原理图
图2 CS端波形
图3 尖峰展开