Other Parts Discussed in Thread: BQ24610, BQ24600
目前正在调试BQ24610充电电路, 可是遇到了最麻烦的问题, 就是BQ24610不充电。 已经查了1周了, 没查出为什么。附件是我的电路, 我对过几个电路, 没发现我的电路有什么问题。找TI的FAE也是难, 请几天都请不动。DEMO板也没有。 感觉用TI的东西真难, 早知道如此, 当初就不选TI的方案了。好了, 我的具体现象描述如下:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610, BQ24600
目前正在调试BQ24610充电电路, 可是遇到了最麻烦的问题, 就是BQ24610不充电。 已经查了1周了, 没查出为什么。附件是我的电路, 我对过几个电路, 没发现我的电路有什么问题。找TI的FAE也是难, 请几天都请不动。DEMO板也没有。 感觉用TI的东西真难, 早知道如此, 当初就不选TI的方案了。好了, 我的具体现象描述如下:
你说的这些也是我怀疑的, STAT1/2都是高电平, 在插入电池前后就没变化过, 我也认为是进入了某个FAULT状态, 并且HIDRV的输出是1V左右, 正好内部有个1V的错误比较器, 我想可能是死在那个地方, 现在只有等TI的DEMO来验证了, 也没其他可以检查的地方, 其他的配置我认为都正常, ISET的设置也符合要求, ACSET的电压也正常, VREF的电压也没问题。 我现在怀疑是不是PCB或是IC本身有问题,不知道这个芯片对PCB是否要求很高, 尤其是电流检测那个地方, 我有2个过孔, 不知道会不会影响, 现在还是怀疑, 我做过实验, 把线直接跳过2个过孔, 但是还是一样没解决。 还是谢谢你。
你使用的电池是不是过放的电池。当buck没有工作的时候,你测量ph的电压是1V。常规来讲,这点电压在buck没工作的时候电压应该等于电池电压。可以试试3.6v的电池,看会不会有所不同。
你好, 我是用的3.6V电池测试, 开始的PH电源是正常的, 是BURST信号, 等插入电池充电后HIDRV和PH电压变为1V了, 我试过了很多电池, 我们是做手持机的厂商, 各种电池都有, 都试过了, 只有一插入电池充电就IC“挂了”。重新上电后PH的信号又恢复正常了。另外我这边有一个BQ24600的DEMO板, 所以的测试条件一样, BQ24600的DEMO板正常, 我的BQ24610板子就不正常, 我把我使用的所有零件全部换到BQ24600的DEMO板上, 测试都正常, 证明我使用的零件是没问题的, 现在只有2个没法确认, 1个是PCB的走线, 还有一个是IC。不过还是谢谢你。
如果24610的DEMO板来了, 我就可以进一步确认IC还有PCB的问题了。就这样问题肯定就出来了。如果PCB走线很严格, 那就有点难用了。希望不是这样。
经过与DEMO板的对比, 我使用的元件和我的电路都没问题, 关键在PCB走线上, 现在还没办法验证, 但是已经把问题锁定在layout上了, 我的电流SENSER走线各打了2个过孔, 也就是4个过孔, 对电流检测有非常大的影响, 目前猜测, 等改板后再测试效果, 请大家都注意这点:
The charging-current sensing resistor should be placed right next to the inductor output. Route the sense
leads connected across the sensing resistor back to the IC in same layer, close to each other (minimize loop
area) and do not route the sense leads through a high-current path (see Figure 23 for Kelvin connection for
best current accuracy). Place the decoupling capacitor on these traces next to the IC.
Bill,BQ24610是很成熟的part,按照ti建议的应用来做应该不会有问题。我们一般建议客户在出PCB板之前,将schematic 和layout发送给代理商的FAE或者TI原厂的FAE确认一下。