Other Parts Discussed in Thread: TPS54060, OPA355, TPS54160
关于使用开关电源芯片(TPS54060)双轨输出的疑问
之前的帖子提到,我想用TPS54060实现双轨电源输出,然后接两路LDO给OPA355
供电,由于之前 没有用过开关电源芯片,看到一个电源电路涉及好多的元件,
有点怵,麻烦解答:
1、在文档slva369中,给出了电路图和一些参数的计算, TPS54060和 TPS54160
能否采用相同的公式计算? 有无一些使用的计算软件,可以直接计算的
2、在线设计工具中只能在输出一栏中选择输出电压,而我的设计需求是 输入9
-12V 蓄电池满电12V 用一段时间可能会降到9V 然后经过TPS54060后 将到 +-3.5V 后面接LDO 稳压到+-2.5V 电流大概在150ma的需求
总需求即:12V输入+-3.5V输出
在首页的设计工具中怎么进行设计,进行参数选择?
3、54060 datasheet中 Figure65哪些元件是比较重要的?以及参数的设计
其中涉及到8 个电容 4个电阻 两个稳压二极管 和一个电感。
En引脚如何处理?
4、关于“地”的处理
在slva369的 FIG3 中 有数字地和模拟地,在PCB布线是怎样处理比较好?