Other Parts Discussed in Thread: DRV110
要求:
最大输出电流3A;
芯片要管脚少、成本低、外围器件少;
需要频率可调,可能的工作频率在1kHz左右。
拜托啦!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
驱动芯片是只DRV110这类的螺线管驱动芯片吗?
不行,这类芯片不能满足我的需求:我需要连续可调地控制螺线管电流,而且为了控制性能,需要对该电流进行闭环控制。
而且,再加上单片机电路也太过于复杂,成本可靠性会成为问题。
DRV110这类芯片比较适用于工作在开关状态下的电磁阀、继电器这类场合,而不太适合伺服阀这种需要连续调节的场合。
--------------------
其实我的需求比较接近于DC-DC转换器:闭环地对线圈电流通过PWM进行控制。
我只需要控制反馈端的输入电压就能对对电流输出进行PWM控制。
只不过现有的DC-DC转换器的工作频率对于电磁铁应用来说太高,我需要一款工作频率能调到10kHz以内的芯片。
你好,
实在不行,用MCU加生成PWM,+驱动芯片(非DRV)+MOS来实现就好了