1. STM32通过I2C编写BQ24297的参数,是保存在BQ24297里的,还是每次上电CPU要初始化一次? 如果每次都要初始化,那关机充电的时候BQ24297是不是就只能工作在默认值了?
2. 为了测试系统功耗,接了外接直流3.8V电源在 推荐电路的Vbat管脚,这种接法对BQ24297有没有损害? 系统开机时有时候Vsys不能输出电压,不知道是不是BQ24297限制了这个外接的3.8V ?
3.我有几块锂电池,充电后电压都在3.8-3.9V。 只有一块可以接到BQ24297的Vbat后,系统可以开机工作。其余几块电池 按键开机后 BQ24297的 VSYS电压会掉到1.5V,逐渐降到0V。 锂电池跳过BQ24297直接接到Vsys管脚的话,系统开机时没有问题。感觉还是BQ24297限制了电池。
请大神帮忙看看。