使用TPS22860关断3.3V电压,发现电压降到400mV左右需要1.2s,3.3V后面就接了3个RS232和RS422的芯片,每个芯片去耦电容0.1uF。跟手册给的掉电时间差好多?求解?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
使用TPS22860关断3.3V电压,发现电压降到400mV左右需要1.2s,3.3V后面就接了3个RS232和RS422的芯片,每个芯片去耦电容0.1uF。跟手册给的掉电时间差好多?求解?
您好,
TPS22860是一款没有内置discharge电路的load switch,输出电压关断时间取决于外部等效电容。
如果您希望无论任何情况都快速关断,可以自己增加放电电路,或者选择内置discharge电路的load switch IC。
谢谢~
Regards,
Patrick
你好,我看TPS22860的内部结构好象是mos管,那么你有没有测过当输出管脚有电压时(电源接在输出脚,输入脚悬空),输入脚会不会也有电压。
我也遇到相同的问题,请问输入电容的大小会对输出的关断时间有影响?
另外,增加放电电路,除了在输出并联电阻,还有其它问题吗?
使用这款开关芯片,主要用于低功耗电路,如果关断不能充分断电,还有什么意义呢?