在这种情况下如何设计电感的,计算出来电感值达到mh?
此外电感值与输出电流有关吗?电流越大电感值越小,电流越小电感越大,?
然后这种高压的输出闭环是采用电流控制模式还是电压控制模式好呢,
BUCK的运行CCM还是DCM呢?
谢谢,谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在这种情况下如何设计电感的,计算出来电感值达到mh?
此外电感值与输出电流有关吗?电流越大电感值越小,电流越小电感越大,?
然后这种高压的输出闭环是采用电流控制模式还是电压控制模式好呢,
BUCK的运行CCM还是DCM呢?
谢谢,谢谢
你好,
这种情况下如何设计电感的,计算出来电感值达到mh?
电感纹波选20%-50%均可。
此外电感值与输出电流有关吗?电流越大电感值越小,电流越小电感越大,?
电感电流最大值越大,电感值越小。
然后这种高压的输出闭环是采用电流控制模式还是电压控制模式好呢,
都可以,各有各的优点跟普通低压的应用没区别,没特殊需求
BUCK的运行CCM还是DCM呢?
都可以,CCM电感大,二极管有反向恢复,DCM电感小,电流纹波大(峰值大),二极管没有反向恢复
将电感电流纹波设在输出满载电流的30%-40%,是同时考虑经济性和性能,最合适的的选择。