Other Parts Discussed in Thread: BQ24075T, BQ24072T
根据数据手册画的原理图,由于没有使用NTC所以图纸R15使用200K,R18使用51K,其他地方没有改动,但是在使用过程中发现,按道理当USB插入时状态指示灯D1应该亮起来,但是事实确是没有亮,充电指示灯也没有亮,这是参数配置有问题呢还是芯片坏掉了呢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
原本怀疑是NTC那边匹配问题,后来复原把NTC用10K的电阻替代R15取10K,R18取13K,还是无法充电,并且测出CHG和PGOOD引脚有2.2V左右的电压
PGOOD只和输入电压有关。输入电压正常PGOOD应该就会被拉低。你芯片是不是已经损坏了?
此时OUT电压是多少?有没有去掉后面的负载试过?
在没有插入USB充电线的时候OUT脚输出的是电池电压4.1V,插入USB输出还是电池电压4.1V,PGOOD引脚插不插USB电压都是2.5V左右
1. 看一下有没有焊接问题。
2. 换一块芯片重新焊接看看。
正常插上USB后OUT电压应该为USB电压。
在有电池的情况下也是输出USB电压吗,我重新焊了两块都是这种情况,这个芯片容易坏吗?
有电池,插上USB,OUT口的电压为USB的电压。
不知道是不是你PCB设计的问题,你可以拿你之前其它项目,正常工作的板子来改一下,测测看。
但是有一个模块好的插上USB能正常充电 OUT口输出电压也是电池电压,PCB设计完全根据原理图设计,原理图设计完全安装数据手册设计。现在不知道是不是我焊坏了,但是试了几块都是这样
嗯嗯,正常的板子一切正常,USB插入PGOOD输出低电平,充电过程中CHG输出低电平充电完成输出高电平。有没有什么办法可以检测芯片是否已经坏掉了呢?测了一下TS引脚正常板子是0.9V,不正常板子TS引脚是1.0V 看过数据手册这也属于正常范围应该排除了电池过热保护问题。如果PGOOD是只关于输入的话,那接上USB都没有亮是否是芯片坏掉的可能性更大?
有可能是芯片问题,但不排除有焊接问题。
如果同一个板子,有一块正常板子,你可以对比测一下IN脚对地,及OUT脚对地的阻抗。看看阻抗是否有异常。
请用示波器抓一下VBAT和VOUT的电压波形。
又焊了几块,确实是VBAT+0.22V 而输出4.2V的那块板子还是输出4.2V,难道还是芯片坏掉了? 这次确定没有焊错
有可能,你互换一下,看看是不是跟着芯片走。