Other Parts Discussed in Thread: TPS40211, TPS40211-Q1
今天在TI管网发现TPS40211 应用参考电路。SEPIC拓扑。图纸如下 :我在电源方面是新手,有一些问题不太清楚,想请TI老师指点一下。我的要求:输入9~30伏,输出有两种(一种是4LEDs V=7.2V,另一种是6LEDs V=19.8V, 电流都是0.35A), 我用这一个电路都可以驱动这两种LED负载吗?能说说分析思路吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS40211, TPS40211-Q1
今天在TI管网发现TPS40211 应用参考电路。SEPIC拓扑。图纸如下 :我在电源方面是新手,有一些问题不太清楚,想请TI老师指点一下。我的要求:输入9~30伏,输出有两种(一种是4LEDs V=7.2V,另一种是6LEDs V=19.8V, 电流都是0.35A), 我用这一个电路都可以驱动这两种LED负载吗?能说说分析思路吗?
在刚开始设计时,推荐用TI的WEBENCH® Designer工具设计你的电源。谢谢!
TPS40211可以用WEBENCH® Designer工具设计LED驱动么?我试了,好像不行呀。我发的参考电路,能不能实现我的要求呢?帮忙看看
可以用WEBENCH设计LED电源,不一定非要使用这一款芯片。
Hi
可以用同一个电路,但是因为不同的输出电压,对于电感参数或有不同,补偿也不同等等,所以效果上可能不太好。
建议您分开设计。
其次这个电路中,如果采用你的参数,不需要额外增加驱动。