Other Parts Discussed in Thread: TPS40422, TPS40422EVM-091
现我们的一个项目使用TPS40422,出现问题是:长时间通过PMBUS对电压进行读取,发现电压会突变,但同时示波器观察实际电压并没有突变。
后使用TPS40422的DEMO板,型号为TPS40422EVM-091,结合TI Digital Fusion Designer软件,推送速度调到最快,进一步定位问题,情况如下:
1、 DEMO板上双路均带负载,对其电压电流和温度进行监控并记录log,分析log发现三者均有突变现象。
2、 将DEMO板的第二路3.3V输出disable,第一路带载测试并监控,突变现象仍旧存在,但出现概率会减小。
3、大约一到两个小时就能看到突变。
4、 从其中的一些log上看这个突变会持续一段时间,例如某次log连续两次读到问题电压。