Other Parts Discussed in Thread: BQ24195
TI的工程师,你好!我这边项目的板子在调试bq24195的时候遇到了些困难,具体情
况是:芯片充电输入不接,只接电池的时候,电池从充满(4.2V)开始升压输出给整
板子供电,工作时电池输出电流2A左右,升压电感(Idc=3A,Isat=5A)工作时会发出
吱吱响声,电池放电到3.7V时突然掉电,在线测量电池电压为0,但把电池拔下来测
量电压为4V,另外,配置芯片的MCU从SYS端取电,当电池电压低于3.7V时,升压输出
有时候能正常有时候会跳变到0.13A立刻掉到0.07A左右.当把电池换成稳压电源
时,在电压为4V下板子工作都正常的,但电压降到3.7V之后也一样出现跟电池供电
一样的现象,请问是哪里出问题导致以上异常?芯片的寄存器配置如下:
RGE00 0X30
RGE01 0X2B
RGE02 0X60
RGE03 0X11
RGE04 0XB2
RGE05 0X8A
RGE06 0X03
RGE07 0X4B
RGE08 0X00
RGE09 0X00
RGE0A 0X23