Other Parts Discussed in Thread: BQ24195
dear all:
关于BQ24195的充电疑问
1. 充电满以后,芯片会自动停止充电 还是需要人为的去关闭充电使能?
2.如何人为关闭的化,是通过那个寄存器那个命令实现?或者直接使能CE管脚?
3.内部寄存器设置了充电电流,外部的ILIM电阻是否已经失效?还是需要和内部配置成一样的电流?
4.INT 管脚 我直接不去管它的状态 对于充电有无影响
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1.充满自动停止充电,当电池电压低于4.1V的时候,又会自动开始充电。
2.不需要做寄存器操作,如果是充电中途需要关掉充电功能,可以通过CE来实现。
3.这两个电流限制中取其中的最小值,比如外部电阻限流比内部寄存器设置的小,那限流值就由外部电阻决定。
4. 没有影响,我们的充电IC不需要MCU也是可以工作的。
1. 充电满以后,芯片会自动停止充电 还是需要人为的去关闭充电使能?
根据充电电流,达到截止电流后自动终止。
2.如何人为关闭的化,是通过那个寄存器那个命令实现?或者直接使能CE管脚?
命令或者CE脚,都可以
3.内部寄存器设置了充电电流,外部的ILIM电阻是否已经失效?还是需要和内部配置成一样的电流?
同时起效。I_limit是保护点。
4.INT 管脚 我直接不去管它的状态 对于充电有无影响
INT是输出信号。可以不管。