Other Parts Discussed in Thread: TPS62150, TPS62170, TPS62130, DCH010515D, DCH010512D, LM2585, TPS40210
由于同一个pcb上不同的芯片的供电电压,所以需要进行升压或变压,采用usb输入5v供电,如果才能产生所需的各种正负电压。谢谢~
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS62150, TPS62170, TPS62130, DCH010515D, DCH010512D, LM2585, TPS40210
由于同一个pcb上不同的芯片的供电电压,所以需要进行升压或变压,采用usb输入5v供电,如果才能产生所需的各种正负电压。谢谢~
请问需要隔离么?各种电压的电流需要多大?还有其它的特殊要求么?比如纹波,电压精度等,写的详细点方便推荐方案。
根据响应的输入输出来选择合适的电压芯片即可。建议你使用TI官网上的webench工具来选型和设计,so easy。
Hi
+/-3.3V/5V可以参照TPS62150的设计文档设计: http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/slva616/slva616.pdf
buck芯片都可以这样设计,所以视你电流需求寻找合适的芯片,例如如果电流比较小,可以选择TPS62170, 而电流相对比较大可以选择TPS62130.
Hi
5V实际上只需要设计-5V输出即可,同样可以选择TPS62150这类芯片,参考文档: http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/slva469c/slva469c.pdf
同样视你的电流大小,选择合适的芯片。
注意这个拓扑输入电压加上输出电压的绝对值不能超过芯片输入的最高耐压。 最大负载电流是buck架构时最大输出电流乘以占空比。
Hi
+/-12V/15V, 可以用升压芯片来做,例如TPS61080, 参考电路见datasheet: http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/tps61080.pdf 第十九页 figure 24
+/-12V改一下反馈电阻就可以了。 如果需要的电流再大一点,可以选择1.3A版本的TPS61081.
Hi
如果对输出电压的纹波noise要求很高,可以在上述输出的基础上增加一级LC,或者LDO。
给普通的运放供电,如ad620 stm32,ad734,ad549等,数字和模拟的需要隔离。谢谢
Hi
可以选择TI的moduel, 例如+/-15V的DCH010515D: http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/dch010515d.pdf
+/-15V的 DCH010512D: http://www.ti.com.cn/product/cn/dch010512d
等等,见网站:http://www.ti.com.cn/lsds/ti_zh/power-management/1w-2w-miniature-module-products.page
电路比较简单,就是有点贵。
Hi
也可以用LM2585这类回扫式稳压器: http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/lm2585.pdf
参照datasheet第十四页图10, 可以多做几个绕组出来。
隔离参照: http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/snva005b/snva005b.pdf
Hi
或者选择TPS40210这类芯片做flyback : http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/tps40210.pdf