BQ24251接安卓适配器的时候,充电电流设置为1.3A,电流限制为1.5A,就进入了DMP模式,充电电流只有1.1A左右,不知道这是否跟硬件有关,适配器或者usb线,用直流电源接输入的话充电电流是正常的
这个电流限制是指充电电流限制还是输入电流限制
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
BQ24251接安卓适配器的时候,充电电流设置为1.3A,电流限制为1.5A,就进入了DMP模式,充电电流只有1.1A左右,不知道这是否跟硬件有关,适配器或者usb线,用直流电源接输入的话充电电流是正常的
这个电流限制是指充电电流限制还是输入电流限制
DPM一般有输入电流和输入限压两种,即IINDPM和VINDPM。 你这种情况比较像是VINDPM, 可以测量一下charger芯片输入部分是否电压太低,如果是再排查一下USB线和接口以及适配器输出的问题
嗯,谢谢了,应该是输入电压低的问题,我测了输入电压只有4.38V跟默认的DPM4.36V差不多,可能是适配器或者usb线的问题,有时候它又没进入DPM临近DMP的电压点