用来做半桥驱动,2个UCC27324分别驱动2个MOS管,第1脚和第8脚2个NC脚,该怎么连接,DATASHEET写是必须接地,在半桥的上管驱动的也接地吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
所谓接地,应是接跟芯片的逻辑地同电位的地。因此,如果放在半桥的上管,该接的地应为半桥的上管的source端即半桥的中间点。
您好,
两个NC脚接芯片地即可。 和上下管驱动什么的没有关系。谢谢
Regards,
Patrick
您好,是正负电源供电的半桥,我也觉得是上管的接半桥中点,下管接负电源,具体到时候样板回来都接试试看什么反应。
建议使用变压器隔离驱动,或者使用ISO5851类似的隔离驱动来实现上管的驱动。如果电压比较低,也可以直接使用UCC27714一类的来做驱动。
你好,
可以考虑UCC21520或者UCC27714,谢谢。