This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ24297的OTG, 断电问题

Other Parts Discussed in Thread: BQ24297

Hi Sir,

目前我们在BQ24297的OTG 平板应用中, 有一些问题, 可以帮忙提供协助吗?

我再进行Micro USB OTG 应用时, 发现会有断电的问题, 根据OTG的应用, 以下我的理解是对的吗?

当我使用Type-A 大拇哥透过转接线转Micro USB 接入时, 电池电压透过Boost 电路到PMID 升压到5V, 此时内部Q1 导通, 提供Type-A 大拇哥电源?

  • 是的,请检查一下是否满足规格书9.3.1.5里面的条件以及有没有触发了保护,可以看看是否是过流造成的,一般来说外接的USB设备按照USB规范的话电容是不能太大,但是有些USB设备部符合规范造成了过流保护。断电是连接时偶尔连不上,还是连接过一段时间才出现的