Other Parts Discussed in Thread: TPS23754
我需要使用POE给20W左右的负载供电,在选择PD方案。
除了功率要满足以外,还要PCB面积尽量小,现在选择了集成DCDC的TPS23754,请帮忙看看合适吗?
另外还有个疑问,802.3at规定的PD端最大功耗是25.5W,是指PD的输入最大是25.5W吧,如果效率80%的话,输出20W给我的设备刚刚够。怎么能保证PD输入在25.5W呢?如果再低系统可能就带不起来了。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS23754
我需要使用POE给20W左右的负载供电,在选择PD方案。
除了功率要满足以外,还要PCB面积尽量小,现在选择了集成DCDC的TPS23754,请帮忙看看合适吗?
另外还有个疑问,802.3at规定的PD端最大功耗是25.5W,是指PD的输入最大是25.5W吧,如果效率80%的话,输出20W给我的设备刚刚够。怎么能保证PD输入在25.5W呢?如果再低系统可能就带不起来了。
请问您这边需要隔离还是非隔离的方案?如果是隔离的TPS24754是个很好的选择,同时支持输入最大30W,所以您的需求可以满足
我想尽量节省空间,应该是非隔离的节省空间吧。
不过我们的产品要过一些国标、欧标、美标的认证,非隔离的会不会有问题。
好的,谢谢。另外再请教两个问题。
我想做Adapter和POE供电选择的功能。
1、如果按照推荐的设计电路,Adapter输入通过二极管接到VDD上,那Adapter能提供的最大功率是多少,也是25.5W还是由适配器决定。
2、可不可以不按推荐的电路设计,直接把adapter与PD的Vout通过二极管或者MOS做选通电路?
你好,
关于第一个问题,如果是adapter 接到VDD上,要提供这么大的功率,需要adapter和变换器设定都要满足功率要求,谢谢。
你好,
关于第二个问题,连到Vout是可以的,一般也是这样做的多一些