Other Parts Discussed in Thread: LM2576
大家好,如图所示。
开关电源一直通电,那么A板MCU可以正常工作,一直检测启动按钮状态,当按下按钮后,MCU GPIO输出,使能光耦信号,触发B板的继电器,继电器吸合后,将开关电源的24V连到B板上的电源模块上,那么后续的电路将正常工作。
B板的电源模块使用的是LM2576-12,LM2576-5.单独工作测量电压正常。
现在问题是当我按下按钮后,有时继电器能触发正常工作。有时继电器吸合一下又断掉,原因是A板的电压在启动瞬间跌落,MCU复位,造成GPIO信号复位。使用示波器测量下来电压最低能跌落到1.6V左右。
请问有什么好的办法,LM2576启动瞬间电流会较大,影响开关电源的24V的输出。