Other Parts Discussed in Thread: LM5121, TPS43060
10-27V输入
33-48V输出
恒流 120W
需恒流输出
请专家指导下,TI 那颗IC可以支持 谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
不好意思,不是特别明白你的意思。
正常工作时,FB电压本来就是固定的,运放的作用就是把恒定电流转换为恒压,然后加到FB上去的。
反过来就是,为了使FB上恒压,就要求运放输入端的采样电阻上电流恒定
也可以看下TPS43060/1,这个比512X要性能稍弱一点
请问你这是用于什么应用当中呢?不是LED驱动吧?
所有的DC-DC,参考电压都是固定的,其实恒压输出和恒流输出没有本质的区别。
恒压的话,一般直接通过反馈电阻分压,通过调节反馈电阻就可以实现不同的输出电压。
恒流就是还是要把电流转化为电压,你可以选取不同的取样电阻,不同的运放放大倍数等来进行转换,进而实现恒流。
限压的话,对于boost而言,通常还需要加过压保护的电路,就如我发你的电路里边的齐纳二极管的作用。