Other Parts Discussed in Thread: UCD9222, TPS7A8300
设计中需要出一路电源给我的负载芯片供电,即常见的给Vcc供电,这个供电压需要软件控制调节;
输出电压:1.0V到4.6V之间软件可调节,电流100mA,精度0.1V;
输入电压:5V或者15V都行;
管理接口:PMBus、IIC、SPI都可以,只要可以控制;
麻烦TI电源专家帮忙推荐一款芯片,最好是类似于LDO的,DC/DC模块带电感的也可以;
另请教,用DAC控制OPA运放是否可靠?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
肯定可以用GPIO的。参加手册的18也7.3.1上面有描述
输出精度和稳定度不会有影响的。
控制线没有过多的要求,毕竟是慢速的信号,注意不要被干扰就可以了额。