Other Parts Discussed in Thread: BQ24640
你好!
我用BQ24640设计给10节串联的超级电容充电,每节超级电容容量为:100F/2.7V。
设计目标:输入电压28V,输入电流5A,输出(充电截止)电压24.3V,充电电流4A。
测试结果:
1:当输出电压为24.3V时输出电流最大为0.3A(用电子负载设为恒流模式模拟超级电容),HIDRV频率565K,高电压占空比25%。理论值:HIDRV频率600K,高电压占空比86.6%.其他管脚电压均正常。
2:当电子负载电流设为4A恒流模式时,输出电压0.8948V,最大电流1.485A
这个测试结果与设计值相差甚远,不明白其中原因,求指导!电路图见上图: