Other Parts Discussed in Thread: TPS63030, TPS63030EVM-417, TPS63030EVM-658
使用稳压电源3v-5v给TPS63030供电输出3.3V并带zigbee作为负载。现发现开关稳压电源时出现0.3A的大电流(不必现)。zigbee负载最大电流小于0.04,故基本排除负载的问题。求解答?? 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS63030, TPS63030EVM-417, TPS63030EVM-658
使用稳压电源3v-5v给TPS63030供电输出3.3V并带zigbee作为负载。现发现开关稳压电源时出现0.3A的大电流(不必现)。zigbee负载最大电流小于0.04,故基本排除负载的问题。求解答?? 谢谢。
Hi
做一下静态电流测试,不接负载(断开Zigbee使得Io=0mA) , PS接GND(Powersaving mode).
测试此时输入电流, 如果超过35uA, 很可能是芯片质量问题(请问你芯片哪里买的?)
电流的路径上除了输入电容,就是芯片,之前遇到很多客户,都是静态电流偏大,后确认为芯片质量问题,找TI授权代理商购买后不再出现问题。(目前市场上有很多渠道的芯片是存在质量问题的,TI判定芯片质量问题的唯一标准是购货渠道。)
Hi
我遇到的客户,确认芯片质量问题,都是从电子商城或者淘宝买的,价格高而且质量基本没有保障。
对于初次使用芯片而言,建议直接在TI网站上申请免费样片,避免因为芯片质量问题而在设计上走弯路。
TPS63030适用于便携式设备,芯片具备升降压功能,适合于电池供电。
相比LDO,TPS63030的输入电压可以更低,电池使用率更高,而且效率也非常高(接近90%左右)。
而LDO只具备降压(电压低了无法工作),效率为输出/输入, 如果压差比较大效率是很低的,一般适用于layout空间比较有限的场合。
Hi
测试没有问题,但是TI没有详细的数据的。
输入电压3.3V以上(3.3~4V左右)芯片处于降压阶段,输入电流小于输出电流。 而当输入电流小于3.3V时,是升压的,输入电流是会变大的。
(datasheet有些输入电压输出电压电流对应关系,但是和你的参数有差异,没有办法给你准确的电流范围).
你好,我在用这颗芯片的时候也出现问题,我将负载去除,并且ps脚拉低。测得输入3v输出3.3v时的消耗电流为10ma左右。理想情况下空载应该电流几乎为几十ua吧。请问这是为啥?