Other Parts Discussed in Thread: BQ24773, BQ24770
Hi Sir,
目前我有一個電池管理需求, 上TI網站搜尋到BQ24773, 但對於產品我需要一些寄數支援, 如下
- BQ24773充電一顆3S2P的鋰鐵電池,它是由6顆18650組成,滿電電壓是12.6V 6800mA,假如我使用一顆65W 12V的Adaptor充電,它可以讓電池充滿電嗎?
- BQ24773使用產品需要驅動一個36W馬達,啟動瞬間有0.1秒 15A驅動電流負荷,請問這顆IC可以承受瞬間電流驅動嗎?
- BQ24773在電池放電時,可以一直跟MCU傳遞電池電量狀態嗎?
- BQ24773在電池充電時,可以一直跟MCU傳遞電池電量狀態嗎?
- 我的電池有溫度線拉出來,但我在BQ24770沒有看到監控電池溫度的I/O Port,請問有此Port嗎?