目前有这样的需求:对LDO需要的电流大概在1.2A左右,对DC-DC需要在正常范围内;并且一般是单节锂电供电,而在USB插入时,直接切换到USB供电,并且对锂电充电;电池管理芯片还需检测电池的剩余电量,能够预估剩余的使用时间!
不好意思,因为实在刚刚涉足这一领域,所以很迷茫!能否为电源管理和电池管理芯片的选型提供参考意见!谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Yang,
在USB插入时,直接切换到USB供电,并且对锂电充电.
回复如下: 没有USB时,使用电池供电,有USB时,使用USB供电并对电池充电,可以使用带有电源路径管理的器件。对于单USB输入,可参考BQ24270,当然还有其他的器件。
对于USB及 adapt的双输入,可参考BQ2416X系列,当然还有其他的器件。
对于检测电池的剩余电量,能够预估剩余的使用时间的,需要使用TI的 gasgauge 功能的器件:
一些gausge器件也有带LDO输出的,比如BQ27510, BQ27520
2.对于两路LDO的输出电压及输出电流要求是5V 500mA和5V 200mA!DC/DC的输出电压及输出电流是5V 500mA
3.单节锂电池的供电电压范围是3.4~4.3V!
LDO的输入电压为3.4~4.3V,无法输出5V的电压。只能都使用DC/DC,BOOST的芯片:TPS61251
想请教下:您的应用是什么手持式的吗?是什么产品?需要输出5V,500mA的LDO,最好其将电池电压升压到5.5V左右。可以使用TPS73501, TPS79501.仅供参考。
yang,
对于电源管理芯片:
DC/DC 可以使用BOOST的芯片:TPS61251
LDO可以使用:TPS73501, TPS79501 但最好将电池电压升到5.5V左右。