一直使用的这个片子,现在小批量生产了,但是测试时发现片子的温度保护功能不工作。
固件里的温度部分一直没有调整,以为他默认是温度可以自动保护的。
在这里我想问下想实现他的过温低温保护应该如何设置。
Settings:Temperature Enable[TS1][TSInt]
Settings:DA Configuration[CTEMP]
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
一直使用的这个片子,现在小批量生产了,但是测试时发现片子的温度保护功能不工作。
固件里的温度部分一直没有调整,以为他默认是温度可以自动保护的。
在这里我想问下想实现他的过温低温保护应该如何设置。
Settings:Temperature Enable[TS1][TSInt]
Settings:DA Configuration[CTEMP]
1. 配置使用哪个TS:外部NTC的话则Temperature Enable[TS1]=1,芯片内部温敏的话Temperature Enable[TSInt]=1。
2. 配置过温、低温保护阈值OTC:Threshold, OTC:Delay, OTD:Threshold , OTD:Delay,UTC:Threshold, UTC:Delay, UTD:Threshold , UTD:Delay
3. 使能过温、低温保护功能settings: Protection: Enabled Protection B [OTC][OTD]=1