Other Parts Discussed in Thread: TPS61070, TPS2400
你好:前一段时间用TPS61070发现烧片子,结果在论坛看到好多烧片子的,说是电感饱和电流过小,然后我就按tps61070手册上提供的电感型号744031004,找伍尔特申请了几个电感样片,做了三个实验,结果还是烧了一个片子!请帮忙分析一下原因,谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好:输入电压5V,输出5.5V,上次烧片子的时候是空载。谢谢!
PCB
Hi
如上电感没有问题(饱和电流需足够),测试时空载。
那么你需要怀疑layout以及输入部分。
1. SW脚规则一些(可以参考EVM板),防止在这里有震荡,SW脚的耐压只有7V, 与输入5V较接近。
2. 输入走线尽量宽,输入电容靠近电感输入端。如果输入有较长导线,或需要在输入增加一个较大的电容(防止导线的寄生电感所产生的震荡)
其他就注意下ESD,焊接。
前面加一个TPS2400和FDC3616N可以解决震荡的问题吗?谢谢!
Hi
1. SW Pad 按照参照layout规则一点没有问题。
2. 输入走线宽一点,输入电容尽量靠近Vin脚。 如果输入线路长或者有导线,可以再增加一个47~100uF电容。
输入线路不长,我的整块板子都不超过4平方厘米,但我这边的输入有热拔插的需求,目前也只是实验阶段,我怕万一投产之后出现问题。谢谢!
Hi
热插拔是需要有专门的芯片或者电路来做保护的,否则是非常容易烧芯片的。
有更小的封装的解决办法吗?这两个芯片的封装太大了,我的板子太小放不下。
Hi
增加一个大一点功率的TVS管看看效果?
同时将芯片EN晚启动一点,看有没有效果。
我刚刚用直流电源做了一个破坏性试验,一直给输入端升压,直到输入输出两端其他电源芯片和他自己全部被击穿时也没被烧坏,这时候输入电压都达到了15V,烧了几个片子反而是我在用万用表测量电压时被烧,包括5V输入时测量电压也烧了片子。