This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS65131的空闲不用的空闲管脚怎么处理?

Other Parts Discussed in Thread: TPS65131, TPS5410

我们需要生成一路电压为-12V,电流大于200ma的电源,所以选用了TI的TPS65131这款芯片,然后用ti的WEBENCH设计了电路,但是针对这个电路,有以下几个问题,希望各位帮忙解决,小弟在此不胜感激!

电路图设计如上。

问题:

1.TPS65131中那些没有用着的管脚(除去NC)该怎么处理,直接悬空就可以吗?

2.AGND,PGND,和PAD怎么连接,是直接连在一起吗?

3.COUT在设计图中说自定义,那么它的取值和什么有关呢?

4.这个电路图没有啥问题吧

    • 未用的引脚要具体引脚具体分析,您有哪些引脚未用?
    • PAD连接到PGND,AGND单点连接PGND
    • 只要参数设置的正确,webench设计的电路是可以满足需求的

  • 谢谢您的回复!我用WEBENCH设计的电路中没有用的管脚有:INP,BSW,ENP,PSP,VPOS,FBP,CP,没有用到的管脚还是比较多的,没有用的管脚如何处置在数据手册会有说嘛,可以告诉一般是在数据手册的哪个章节吗?谢谢!!;因为我是第一次设计电源,请问有啥推荐的资料对于电源设计和PCB布局有些指导?再次感谢!!!

  • Hi

        如果你只是需要-12V/200mA,  无需这个芯片(这个芯片适合做一正一负两输出,只做负输出浪费了)。

        如果你的输入电压是5V左右,任何输入电压超过17V以上的降压芯片或都可以做。例如TPS5410, 参考这个设计案例: http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/slva257a/slva257a.pdf