This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM2576hv-15参照手册中负压输出电路有问题



实际电路参照此手册中的电路进行设计,已经确定器件没有问题,没有连接错误,PCB正确,外部供电电压为24V直流,上电后,输出不正常,不是负压而是一个正6V的值,且外部输入24V被拉低到4V左右,芯片发热。确定电路不存在短路的情况,并且芯片测试正常,输出正压没有问题。不知道这个电源芯片在使用调试中需要注意什么,为什么会出现这个问题。由于项目比较急,请各位大侠帮忙指点,谢谢

  • Hi

       首先按照这个电路来做只能输出为负(如果芯片没有问题),至于负多少或者不稳定,那可能是电路的问题。

       如果得到正电压,首先怀疑你的芯片。其次输入被拉到4V,输出6V,已经成为升压电路了,而这个芯片本身是降压的topy.

       所以建议:

       1.  确认芯片质量(可以在TI官网申请免费样片或者到授权代理商申请后者购买。如果从电子市场淘宝之类的,假货劣货真的很多。)

       2.  做这类板子对layout要求都很高的,可参照datasheet.

       3.  功率电感饱和电流必须足够。

  • 十分感谢您的回答,以上是我的电路,是否有什么问题?另外片子应该是正品行货,是从欧时电子上购买的,买到假货的可能性应该比较小。片子输出+15V是正常的,没有问题,就是输出负电压的那一路有问题,我正负15V的地市在一起的,在画PCB时,地的铜敷在了一起,这个会不会有问题?另外我单独把器件拿出来组做了小板,也有同样的问题。另外您说的这个电感我是按推荐买的H150这款,不知道会不会有问题?谢谢

    H150


  • Hi

        如果正电压的芯片没有问题,负电压芯片就不会有问题。

        输入电压被拉低,很可能是输入电容layout的问题,注意输入电容100uF左右需要尽量靠近芯片Vin脚。

        检查一下layout是否有错误以及肖特基等是否有焊反?

        负电压的芯片PowerPad是与-15V的Pad, 而非GND Pad, 这个要确认清楚。两个芯片的GND也是一个GND,但是最好隔离。负电压芯片仅仅就是电感输出接GND。

  • 您好,谢谢您的回答,我回去后按照您说的方式再进行测试一下。另外有一个刚才你说的我不是很明白,就是关于输入电容layout的问题,如果离得相对较远,或是并不是紧挨着芯片的VIN,怎么会出现拉低的现象?麻烦您指点一下,谢谢。另外下面是我这部分的PCB,你看下,是不是有您说的问题,板子是四层的,中间有个底层,在图片中没有显示出来,谢谢!

  • Hi

       输入电容离芯片Vin脚较远,容易造成开关瞬态打开,输入电压被拉,所以输入需要电容稳压。layout上是要求尽量靠近Vin脚。

  • 如果100uF的电容无法靠近输入,就在输入引脚的地方加一颗1uF的陶瓷电容,可以很好的解决噪声的问题

  • 发现其对输入的电源要求还是有点高,比单独buck的要求高。估计加软启动效果会更稳定点

  • 请问这个负电压产生的方案可以吗?从输入角度看,对地端输入电压相当于24-(-15V)=39V呀,不用考虑这方面影响吗?