LDO 设计如附件,输入电压VCC_SYS 电压4.3V,偏置电压1.8V ,希望输出电压 0.9V ,参考LMR10515的datasheet,取R1=100K,R2=200K,可实际测得电路输出为 0.5V。试过R2取10K,R1取5K,同样没有效果。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
HI
在电路中将R56拿掉,仅仅用R50=5kohm, R60=10kohm. 输入电容尽量靠近Vin.
测试时轻载先测试.
如果没有问题,在加重载(注意你的重载或需要小于1A,因为电感只有1.3A)
如果只是重载有问题,需要确认电感质量(饱和电流实际不够)。
如果都正常了,然后再调试PWM调整电路。
轻载时输出正常,重载输出还是0.5V。换过2A的电感,没有效果。
Hi
你需要把条件说清楚。
重载你用的多少安培? 主要是看是否会过流保护。
你好,请确保你的输入电压源能够提供你重载时所需的功率, 如果输入电压源被限制功率,输出电压也会被拉低
我把LMR10515更换为TLV62565后,输出正常了,不知道是什么原因。
(调了好几块板,排除 LMR10515 质量问题)
Hi
相比LMR10515, TLV62565更加容易稳定,表现在输入输出的电容上。
其他参数,例如频率,过流保护等参数都比较接近。
所以可能和你的layout有一些关系。
具体你还是需要测试,例如两个芯片启动输入电压的波形比较,实际最大的负载电流等等。
你好,LMR10515是异步电源,需要在SW管脚接一个肖特基二极管,以保证能正常续流,你原理图中没有二极管,所以在重载条件下无法正常工作。
对于TLV62565, 它是同步电源,内置下端MOS管,所以按你原来的原理图,它是可以正常工作的,谢谢!
希望对你有帮助!
Hi
感谢,我都看漏了,以为这个也是同步芯片。