Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B, BQ25100, BQ500511A, BQ51003, BQ50002A
我正在设计一个心脏贴片产品,属于可穿戴健身产品,使用韩国原装Route JD PD3048 3.7V 300mAh 钮扣式可充锂离子电池供电,要求能反复充电,无线电源接收器使用bq51050b,现在遇到一些问题,如下:
- 此电池容量300mAh,一般情况下,给锂电池充电都是采用0.5C~0.8C的电流充电,可是bq51050b最小充电电流是500mA,那么是否可以用500mA给这个容量为300mAh锂电池充电呢?这可是接近2C充电了!
- 一般用bq51050b给多大容量的锂电池充电呀?小于500mA时的锂电池能用它来充电吗?
- Bq51050b支持5W的充电功率,如果使用最小充电电流500mA进行充电,对于标称3.7v锂电池来说充满电后为4.2v,也就是说实际功率最大时约为4.2v*0.5A=2.1w,远小于5w,那么是否可以使用小于5w功率接收线圈呢?一般情况下与Bq51050b搭配的都是A11线圈,5V/1A,支持5W功率,但是A11线圈尺寸都太大了,比如Wurth 760308201线圈外径达到37mm,而我设计的这个产品是小尺寸,希望线圈外径不超过30mm,但是线圈尺寸越小功率就越小,意味着我只能选用小于5w的接收线圈了,比如我是不是应该选用2.5w的接收线圈了呢?能否给推荐一款用于bq51050b且外径不超过30mm的接收线圈以及配对的发送线圈,不胜感激!
4. 如果如上面所述接收端给锂电池充电功率实际最大值为2.1w,那么选择发射器时是不是下面两款都可以满足要求:
TIDA-00259 无线电源发射模块 ,5w, http://www.ti.com.cn/tool/cn/TIDA-00259#tiDevice
TIDA-00334 无线电源发射模块,2.5w , http://www.ti.com/tool/TIDA-00334