用BQ24616给2串3并的电池充电,外接输入12V电源,限流4A,
1、没接电池时,测量BQ24616电池输出端电压为8.4左右,电压输出正常,说明充电的开关电路在工作。
2、测量配置充电电流、外部电流的引脚电压: Vacset=0.8v,Viset2=0.3v,Viset1=0.6v,Vts=2.17v 配置为外部输入限流4A,预充电电流0.3A,恒流充电3A,也没有温度保护,说明配置正常。(配置都是参考官网原理图的)
3、当接入电池,电池电压为7.9V(以前用过的电池,电量没满),进行充电时,外部电源输入显示为12V,0.35A,这里问题就来了,按道理应该接入电池后按照恒流充电的,也就是3A充电电流来充电,但是现在充电电流估计也就0.5A,为什么???
4、当我把外部输入电压调高,比如调到25V, 输入电流增大到0.45A,这也不对啊,这充电电流也就只有几百毫安左右,而且为什么电压增大,电流还会增大呢?
5、 BQ24616手册上面介绍了非同步模式,DCM模式,说到电流0.5A,感觉有点类似, 但是这个DCM模式是怎么进入的啊?手册上面也没有介绍。
各位有了解的帮忙分析分析,万分感谢!