Other Parts Discussed in Thread: TPS563200, TPS563209, TPS54331
DCDC电源芯片:tps563200和tps563209能不能短路?或者带大负载电容?我短路和带470uF电容会烧坏芯片,望指教!谢谢!
电源是输入12V输出5V,按照手册原理和PCB布局做的样板,带阻性负载3A没问题,2.5A可以长跑,但是不能短路和带大电容,阻性负载逐渐加大,可以工作在打嗝状态!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
短路保护主要是通过过流保护来实现,但是短路保护更加剧烈,建议将电感的饱和电流选择加大到最大的电流保护点(规格最大值),避免尚未保护,电感已经饱和导致芯片烧掉。(有可能是短路保护电感饱和才导致的烧芯片)
我爱研究和动脑,但是英文不好,经验不够,所有我的追问别见效,是不是也就是说设计合理TPS563200输出短路是不会烧坏的是吗?在正常工作当中突然短路他会立即打嗝保护是吗?
HI
和设计有一定关系,如果你要做过流测试或者短路测试,那么电感(饱和电流)的选择必须要大于过流保护的最大值,并且留有裕量。
如果本身设计电流变小,电感饱和电流偏小,很容易造成在过流保护之前电感已经饱和,这样是一定会烧掉芯片的。
原设计用的是3.3的电感,昨天换成了一个MP1584模块上的4.7电感(应该是7*7的),可以短路了(短路时吱吱响可以持续几秒没问题),不烧了,但是过载情况下(用可调电阻当负载),也就是输出电流在3.5A左右持续一会,会烧掉芯片!对电感的具体型号不知道!现在采购了10个TI工具设计推荐的电感:TDK的VLP8040T-3R3N,等收到了试一下,这个你们官方推荐的应该富余量都够了吧?我输入12V输出5V3A!ti工具里面我也是设置的这个参数生成的器件选型!望指教?谢谢!
Hi
datasheet上电感的设计,都是基于满载电流的设计,而非过载或者短路的电流。(过载或者短路的电流特别是后者远远大于满载电流)
如果在使用中需要有可能过载或者短路,需要额外考虑电感,芯片在过流保护时,电感不会饱和,所以电感的饱和电流一定要大于最大的电流限制点并留有裕量。
Hi
以TPS563200为例,它的OCP保护点最大是5.3A,考虑到即便OCP保护,到完全保护还有一定时间的延时,电感的饱和电流必须大于5.3A加上在这个延时电感上电流的增加, 建议选择至少饱和电流6A的电感。
谢谢,马上买,马上实验,有结果了给您反馈!ti技术支持真是给力!!赞
样品到了实验结果:用了4.7和3.3饱和电流在10A以上的7*7和10*10一共5种电感三个厂家,在10V输入的时候可以带1000UF电容,并且是大部分可以短路,个别短路会烧坏!输入在15V的时候470uf电容也带不了,加电容就冒烟了,全部这样!原理和PCB完全按照手册做的!问题出在那里?还是就不能短路?还是输入电压高了就不行?有没有其他好一些的芯片推荐?作为代换!现在是选型实验!
Hi
10V输入基本没有问题,而15V输入就会烧芯片,两者差别在于高输入电压是峰值电流更加大,同时更加接近其最大输入电压19V.
因为短路的时候输入电流是很大的,这个时候输入的layout也很重要,layout上输入走线尽量要宽一点,输入电容2个10uF尽量靠近芯片Vin脚,同时建议加到一些,如再增加22uF.
在测试中,如果你连接的导线比较长,导线本身也存在寄生电感,在短路时,极大的电流变化时会产生很高的感生电压叠加到输入,造成芯片过压。如果是这样,你需要在导线连接板子处增加一个1000uF的电容用于稳压。
这个你可以通过测试输入电压波形得知。(包括启动和正常状态的波形)
好的,我参考再做块板试试,加个2200uf也试试,这个板有没有背面图片?我看看背面走线!
Hi
直接将电容加到IN2的connector上先测。
输入部分直接GND不太好,但走线比较看,只要测试到Vin不存在过压就行,主要是确认究竟是过压导致的,还是短路保护导致的。
其次测试中,短路最好使用用chroma之类的电子负载来做,而不要硬开关式的短。
你的布局图的资料找到了,按照这个布局做的pcb,电感饱和11A,输出可以带动2200uf没问题,不会烧坏,但是短路有的可以,有的会烧坏,一共做了20块板子,这个情况该如何排除?能使个个可以短路?短路我用的一段锡丝手动短路有时候用的镊子触碰!望指教。
你的意思是输出引线短路火花引起电感,导致烧坏?用mos管之类的实验?如果是,我设计的目的是防止平时引线短路烧坏,如何解决是好?是不是这个芯片是有一些娇气了特定情况下很稳定?
是不是输入和输出分别加一个12V和5V的TVS管,能抑制过压?
作为一个不折不扣的技术员,最终tps563200被我抛弃了,最起码在我的水平的调试下不能胜任我所需要的电源性能,在特定的环境里面它还是很优秀的,也许是选型选错了,也可能是本人技术不行,也可能是芯片不适合我的电路!现在用tps54331达到了我的要求!特此总结。感谢ti技术的支持!后会有期!